This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:待机模式下的电流为150uA 示例

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1262496/cc1312r-150ua-current-in-standby-example

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACESysConfig

大家好、我正在构建一个低功耗应用、我注意到在使用 launchpad 和定制电路板的静态和关断示例中都会产生150uA 的平均电流消耗。

我阅读了 EnergyTrace 手册、发现这是由 JTAG 探针导致的、但我尚未清楚如何禁用 JTAG 功耗。 我尝试在没有功耗变化的情况下禁用 CPU DAP 和 PWRPROF 抽头(并且必须对器件进行整体擦除、才能在这之后执行解锁)。

我正在使用 CC1312 LACUCHAP 和电能跟踪来执行测量(还尝试使用 OTI3工具进行功耗测量并获得相同的结果)。 执行校准后仅插入接地和 VCC 引脚即可完成上述两项测量。

有任何帮助吗?我在论坛中搜索、但没有找到任何有关 CC13X2系列的信息。

此致

安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    您是否可以尝试仅断开调试器的连接? (在 CCS 中、按下红色方形按钮。)

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie!我无法做到这一点、因为我没有运行到调试模式(我只是使用 CCS IDE 编译后生成的.out 文件刷写了器件)。 总之、我曾尝试将其运行至调试模式、然后按红色按钮将其停止、执行测量并获得相同的结果。

    我使用的是 SDK 版本6.3和7.1 (两者尝试、得到的结果相同)

    此致

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andreas:

    如果您没有活动的调试会话、则 JTAG 探针不应增加功耗...

    您是否在阻塞模式下运行 UART? 这样可以防止待机状态。

    请查看我们的功率测量应用手册、可能有些东西会记错:

    https://www.ti.com/lit/swra478

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Marie。 因为我使用的是 Sandby 示例、所以在.sysconfig 文件中未设置 UART 模块或 RF。 电压、并且 LED 也被禁用。

    是否应该使用内部上拉启用 UART 驱动器?

    我检查了手册,除了这种疑问,所有其他程序似乎都很好.

    此致

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andres:

    您能向我介绍一下您如何运行测试吗?

    您说您正在使用 Launchpad 上的 EnergyTrace 进行测量、您是否也在运行 Launchpad 或者您是否在使用定制电路板?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将运行 STANDBY (SDK V7.10)示例并进行了以下修改:

    -删除了用于在定制板中处理 MOSFET 的 DIO20 GPIO besded

    -Code Only 休眠(除 DIO20外未启用 GPIO、在 syscfg.sys 文件中将其设置为标准输出和低输出)

     能量跟踪 LaunchPad CC1312R1电路板的校准 MEASSURES:

    已按照 ENERGYTRACE 用户指南中的说明卸下所有侧边的 RXD 和3.3V 跳线

    结果:

    使用 LaunchPad CC1312R1中包含的 CC1312R1   

    Meassure 值:2.2041 mA。 (如手册中详述的那样、一个跳线连接到 RXD)

    使用定制电路板:

    Meassure 值:0.1536 mA。 (有一个)

    此致

    安德烈斯

    此致

    安德烈斯