您好!
我 使用 4kBaud 的 OOK PHY 从传统传感器接收数据。 我使用了 SmartRF Studio 中的4.8 kBaud PHY 设置、并相应地更改了符号速率。 RX 可通过传感器实现可靠工作。 对于自动测试、我尝试发送虚假的传感器数据。 但我 发现了 2个问题:
- 我想 按照 专有射频用户指南中的说明调试发送时的数据包格式和符号占空比、但 MCE_GPO0未显示任何活动。 我猜 这是因为 使用 OOK 进行传输时不涉及调制解调器。 是否有任何替代方案?
- 您能帮助我调整4kBaud 的覆盖值、以便获得适当的50%占空比吗? 我想下面的覆盖项需要一些更改。 在这种情况下、同步字远不够理想、符号形状似乎效果很大。
// Tx:设置符号斜降至0xA7 (=168)之前的符号占空比延迟。 这意味着符号斜降将在达到(T_symbol/2)之后开始、再等待(167/2)=83us 的延迟。
HW_REG_OVERRIDE (0x52B8、0x80A7)
// override_phy_ook_tx_power_10dbm.xml
// Tx:将符号形状斜升至+10dBm PA 电平(0x6E00)。 说明:最小 PA 电平=0x6100、...、最大 PA 电平=0x7200。 位[15:13]设置每个 PA 斜坡水平的等待延迟。 在 RAMP LUT 中设置要使用的 PA 电平数(范围为1-18)。 保留位[7:0]。
HW_REG_OVERRIDE (0x6098、0x6E00)
谢谢