This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:Windows 7 32位上的 Uniflash

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1262929/cc1312r7-uniflash-on-windows-7-32-bit

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我正在寻找一个命令行工具来将固件写入可在 Windows 7 32位 PC 上运行的 CC1312R7。

是否可以使用 Uniflash?

最新的 Uniflash v8.4.0支持 CC1312R7、但不能在 Windows 7 32位 PC 上运行。

Uniflash v4.6.0可以在 Windows 7 32位 PC 上工作、但不支持 CC1312R7。

或者、能否使用 Uniflash 以外的其他应用程序?

请 告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是32位 Windows。 我们很久以前就已经停止支持32位 Windows、所以没有现代版本的 CCS 或 UniFlash 支持它。 支持32位 Windows 的最后一个 CCS 版本是 CCS 8.3.1。 该版本也不支持 CC1312R7。

    因此、您将无法使用 CCS 或 UniFlash。

    我会将此主题提请备选解决方案的器件专家注意。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    我希望有任何替代的解决方案...

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的和幸:

    我调查 IAR 是否有适合你的替代方案,但不幸的是,他们也切换到了 Windows 64,并放弃了对 Win 32的支持。

    我认为我们没有适合您描述的工具。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。

    谢谢。