This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:关闭其中一个菊花链 SPI 从器件、对总线其余部分造成干扰

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264784/cc1352r-powering-off-one-of-the-daisy-chained-spi-slave-devices-with-disturbing-rest-of-the-bus

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件:PCA9306

您好!  

除了 SPI 主设备(CC1352主机)之外、我在同一 SPI 总线上有一组 SPI 传感器和以菊花链形式连接的 micro-SD 卡。

问题-为了节省电池电量、我需要在不使用 micro-SD 时将其断电。 可以在不影响热效率的情况下  
此 SPI 总线上的其余器件? 或者、我需要添加某种缓冲器(例如在 I2C 总线上使用了 PCA9306)?

请告知。 感谢您的及时关注和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否考虑使用硬件开关(MOSFET 等)关断 SD 卡?
    因为从我收集的数据来看、SD 卡在没有主动要求做任何事情时会自行关闭、尽管在睡眠模式下功耗为100-200uA。

    我认为在该模式下、SD 卡会采取必要的预防措施来避免打扰总线、但这很难理解、因为不同制造商的情况可能会有所不同。

    如果它不起作用、当不使用 SD 卡时、您可以尝试降低 SPI 时钟速度、直到它可靠地工作。

    当然、添加某种缓冲器可以解决该问题、但这确实需要修改您的硬件设计。

    此致、

    亚瑟