This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:OAD 引导

Guru**** 2393935 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264527/cc1352p7-oad-boot

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

在使用 UniFlash 并将程序降至1352p7后、我们必须关闭并打开电源、然后程序才能运行。 我们如何 使用 UniFlash 向下执行  程序 并 让 cc1352p7  直接运行。 我们的最终产品没有电源开关。

我们尝试使用 cc1352p7的复位引脚。 让 RESET 引脚触控 GND、但它无法正常工作

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:  

    可以在加载程序后添加复位行为。  

    请检查哪个复位可供您使用并添加复位操作。  

    此致、
    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    谢谢。 它工作得很好。

    此致