多年来、我们一直将 CC1000用作射频发送器、这种情况并不会发生。 最近、我们发现我们具有 CC1000的电路板中有50%通过校准、但未能传输任何射频信号。
1.检查 CC1000的引脚、发现工作板和故障板之间只有一个区别:
-在工作板上、引脚12 CHP 输出(锁定)大多为"H"、除了在大约350毫秒的周期内2.5毫秒的短周期。 我大约每300ms 传输一次。
-在故障电路板上、针脚12 CHP 输出有 反向信号。 主要为"L"、除了在大约350ms 的周期内大约0.5ms 的短周期。 我大约每300ms 传输一次。
锁定寄存器0xD 的编程值为0x10。
3.以下是 寄存器0- 0x1C 的所有寄存器的值:
0x00、0x47、0x06、0xD4、0x47、 0x06、0xD4、0x03、
0xB4、0x91、0x02、0xFF、0x50、 0x10、0x26、0x8D、
0x6F、0x46、0x70、0x01、0x00、 0x16、0x10、0x0A、
0x06、0x03、0x01、0x0D、0x00