This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:LAUNCHXL-CC1310:WSN 片外 OAD

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264611/launchxl-cc1310-launchxl-cc1310-wsn-offchip-oad

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

升级后不会重新启动我、关于 IAR 编译后的 SDK 到 simplelink _ cc13x0 _ SDK _ 4 _ 20 _ 02 _ 07出现什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    请确认您已执行示例自述文件中提到的所有步骤。 我假设您在讨论 rfWsnNodeExtFlashOadClient。

    OAD 升级是否在所有块传输成功的情况下进行?

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、所有步骤遵循此示例、都基于 rfWsnNodeExtFlashOadClient。 客户端显示成功、但没有重置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    我将亲自试用该示例、并让您知道结果。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、您好!

    如果手动重置节点、它是否起作用?

    我问、因为我浏览了集中器的自述文件、并且在自述文件中找到了此行。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何手动重新启动已售出的产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该示例提到需要手动复位。 我不知道为什么会出现这种情况、以及是什么阻止了自动复位。

    我们必须深入研究这一点。您是否在 LaunchPad 上尝试了这些示例? 或者这是否为定制设计。 如果您没有 RESET 引脚信号的访问权限、我不确定。