This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1120-90:我想知道 BOOSTXL-CC1120-90中为什么会发生通信错误。

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1265337/boostxl-cc1120-90-i-would-like-to-know-why-a-communication-error-occurs-in-boostxl-cc1120-90

器件型号:BOOSTXL-CC1120-90
主题中讨论的其他器件:CC1190CC1120
你好。 专家 

我之前在发送/接收与 CC1120相关的编码方面从 TI Froum 获得了大量帮助。 

我正在研究另一个与 RF 相关的项目,我有一个问题,所以我决定写这篇文章。 

我正在无线电和 BOOSTXL-CC1120-90之间进行无线通信。 

请参考下图、 
 
 


设置为相同的发送和接收频率。

但是、当无线电传输数据包时、智能射频上会显示通信错误、如下所示、并且 PC 和 BOOSTXL-CC1120-90之间的连接会丢失。 


 
即使查阅了 BOOSTXL-CC1120-90手册、我也不知道为什么会出现这种现象。 
传输和接收功能与之前使用 BOOSTXL-CC1120-90进行测试的模块运行良好。 
如果您知道此问题的原因或原因、我将非常感谢您的帮助。 

感谢阅读
-金-



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果你看看屏幕截图的底部:"丢失的设备"。 这意味着您不再在 PC 和 BoosterPack 之间建立连接。 我先开始查看它、然后验证您是否已连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    CC1120 + CC1190会消耗大量 电流。 因此我最好的猜测是 USB 端口无法提供足够的 电力。 因此、您将失去连接。

    以下是可以用于调试该问题的一些步骤。

    1.此问题是否仅在传输数据包时发生?

    2.使用最低功耗设置,查看是否会有所帮助。

    3、使用外部电源为电路板供电。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 提供的最低500 mA 应足以为 BoosterPack 板供电。