This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用 PA SKY66115参数和 CC1310 RX 设置 CC1310 TX 的问题

Guru**** 2814735 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1265039/cc1310-setting-problem-of-cc1310-tx-using-pa-sky66115-parameter-and-cc1310-rx

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: CC1190

您好  

Q1 .CC1310 TX、使用 PA SKY66115  、参考 swra528.pdf  

在2.4.2  txPower 0x1CC7中 , SmartRF Studio 7 NO 0x1CC7   

0x1CC7 =6DBM,所以这里出现了问题   SmartRF Studio 7  txpower 0x24C4 =6DBM ?

Q2.我的演示  TX CC1310+SKY66115 、RX CC1310 传统设计

这是否可行?

q3.reference swra528.pdf  ,CC1310 Rx mode 硬件设计库是什么

  • 是否有适用于这些应用的

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Likang:

    您可以在 SmartRF 中使用功率设置0x24C4。 它将提供+6dBm 的输出功率。

    对于 TX 使用 C1310+SKY66115以及针对 RX 使用独立的 CC1310时不会出现问题。 另一种方法是改用 CC1310 + CC1190。  有关 CC1310+CC1190的更多信息、请 访问以下链接 https://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-CC13-90#tech-docs。

    我们没有仅用于 RX 应用的参考设计。 有关 CC1310 LaunchPad 的参考设计、请访问 https://www.ti.com/lit/zip/swrc319

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 CC1310 RX 演示 集参考  swra528.pdf , Rx 模式配置  txPower  不需要改变,

    CC1310+CC1190 433-510MHZ  不支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Likang:

    您的演示中的所有器件是否都假设能够同时实现 TX 和 RX? 如果需要、则可以使用相同的硬件。

    如果某些器件仅 在 RX 中运行、则不需要 SKY66115。 在这种情况下、您只需使用 CC1310 LaunchPad 设计。

    您还有其他问题吗?

    尊重,

    Hg