This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:50kbps 和5kbps LRM 的晶振 ppm 要求。

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264993/cc1352p-crystal-ppm-requirement-for-50kbps-and-5kbps-lrm

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1310

您好!  

您能否介绍一下 CC1352P 的48MHz 晶体的 ppm (精度+温度+老化)要求?

50kbps 和5kbps LRM。 (TI15.4堆栈、无信标模式)

我可以在 CC1310数据表中看到灵敏度与 ppm (24MHz)间的关系、CC1352P‘s 数据表中没有类似的关系。  

CC1310

Br. 阿尔宾