This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:AFC:如何在透明模式下进行调整

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1259858/cc1120-afc-how-to-adjust-in-transparent-mode

器件型号:CC1120

您好!

我们的客户在旧的透明调制格式方面存在典型问题:

它们发送在中间有暂停(载波无调制)的重复数据包、想知道为什么在这些暂停中、CC1120的数据输出会生成没有中断的位。

我已经经历了这么多年的时间,但现在我找不到正确的注册表来设置亚足联这种行为是有罪的。 如有疑问、我只会禁用该功能(两侧都是具有 TCXO 的 CC112x)-除非您有充分的理由不这么做。

请提示我从哪里可以找到相关的 AFC 寄存器

THX

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发送此信息的时刻、我发现它为"FREQ_OFF_CFG"。

    但我的其余问题仍然是:禁用它的潜在价格标签是什么(434 MHz 采用13k CHBW 的窄带系统、TCXO 采用2ppm 的系统)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    使用的数据速率和频率偏差是多少?

    您可以在此处上传设置吗?

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hg、
    它为2.8k 差值和4kHz 最大值。 数据速率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 SmartRF 设置434MHz 的"窄带优化灵敏度"作为起点。

    我已将 FREQ_OFF_CFG 从0x22更改为0x22 (慢速循环)、但这只为我提供了最大值。 暂停40ms (表示载波仍在那里、但未调制)、然后 RX 检测到虚假位。

    我想进一步将其放松至~150ms、但我无法看到如何。

    这是一个2位字段,我设置为011,但文档中也提到了1xx -选项--如何设置它们?

    然后我尝试了蛮力破解、并在 FOC_EN=0的情况下关闭了 FREQ_OFFSET_CORRECTION。 但是、数据输出会变为恒定的高电平。

    即使我将 CHBW 扩展到20/40/80kHz、它也会保持静态高电平。

    任何暗示都很受欢迎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我 对我迟交的答复表示歉意。 我使用了  FOC_EN=0的"窄带优化灵敏度"PHY、无法复制您所描述的内容。  

    如用户指南第8.7.2节所述、在这种情况下、您可以只禁用 AFC。 它很可能会在 某种程度上降低灵敏度。

    但这只给了我一个最大值。 40ms 暂停"、是指数据包之间的时间?

    您能否上传您的确切设置以便我查看它?

    此致、

    Hg