This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310 OAD

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264296/cc1310-cc1310-oad

器件型号:CC1310

团队成员

当为 OAD 使用例程 rfWsnNodeIntFlashOadClient 时、第一次 OAD 更新固件可以成功、更新后显示版本号、但第二次更新显示完成、软件版本号不变  

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:CC1310

    对于使用例程 rfWsnNodeIntFlashOadClient 的 OAD、第一个 OAD 更新固件可以成功、版本号会更新、但第二个更新完成、软件版本号保持不变

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy 和 Alex:  

    我已经加入了两个线程、因为看起来是一样的情况。

    请告诉我您是如何查询该节点上的版本号的? 您是如何获得此版本号的呢?

    此致、

    SID  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 rfWsnNodeIntFlashOadServer 例程来查询  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您是否执行了更新版本号的手动步骤?

    此致、

    SID