64 IDLE 0 64 OK 65 IDLE 0 65 OK APPD_STATUS = 1 CRC_EN = 1 66 RX 0 65 - FEC_EN = 0 67 RX 0 65 - 68 RXFIFO_OVERFIEW 1 65 OK
对于 CC1101-Q1 器件勘误表和以下设置、

这是否意味着对于可变数据包长度:66或67字节的 Pkt 长度将导致 Rx 状态无法转换到 Rx 溢出?
因此、要测试此行为并触发此事件并考虑我们的无线电设置、即 附加 STATUS=1和 CRC_EN =1 FEC_EN=0。 如果我们要发送一个数据包、其数据包长度为 A:62字节作为数据包长度、B:63字节 作为数据包长度、C:64字节作为数据包长度、D:65字节作为数据包长度或 E:66字节作为数据包长度。
此外、如果 FIFO 中收到3条消息、即 在空闲状态和再次转到 RX 之间未读取 FIFO、会发生什么情况? 如果在两者之间没有读取 FIFO 而接收到3或4条单独的消息、则会导致相同的溢出错误。