主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 TMDSEMU110-U
您好!
我在 LP-XDS110ET (20引脚输出连接器)和我们的测试夹具之间准备了一个接口板。
当我尝试读取内存时、收到消息"此设备已锁定"。 当我绕过接口板时-工作正常。
生成此消息的原因可能是什么以及如何解决此问题、我是否可以更改某些配置、例如 TCK?
谢谢。
亚历克斯·卡特索维奇
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 LP-XDS110ET (20引脚输出连接器)和我们的测试夹具之间准备了一个接口板。
当我尝试读取内存时、收到消息"此设备已锁定"。 当我绕过接口板时-工作正常。
生成此消息的原因可能是什么以及如何解决此问题、我是否可以更改某些配置、例如 TCK?
谢谢。
亚历克斯·卡特索维奇
您好、Gus:
e2e.ti.com/.../5543.Schematic_5F00_CC430_2D00_CC131X-Adapter-RevA.pdf
原理图注意事项:
1) 1)该板的设计理念是在2个编程器之间进行切换:FlashPro-430和 LP-XDS110ET。 FlashPro-430工作正常。
2) 更换 R5至跳线(0欧姆)。
3) 3)我还尝试移除开关(U3)并直接将 J4连接到 J6 -没有帮助。 我认为 PCB 布线太长、这会导致该问题。
因此、我想 缩短 时钟、可能会减少长布线/线缆的影响、但我不知道如何在 UniFlash 应用中实现这一点。
谢谢。
亚历克斯
尊敬的 Alex:
您尝试在 Uniflash 内对什么器件进行编程? 也许在修改项目的*。ccxml Target Configuration -> Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe 设置后、您是否能够使用 CCS 内的接口板对器件进行编程? 然后、您可以使用现有的目标配置.ccxml 文件创建 Uniflash 会话。 以下是一些附加指南供您参考。
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html
此致、
瑞安
您遇到了 JTAG 通信完整性问题、这也与您的 另一个 E2E 帖子相关。 为避免此问题、您应该在 XDS110和 CC1312之间使用短而可靠的 USB 和/或 ARM 适配器电缆。
此致、
瑞安