This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-XDS110ET:LP-XDS110ET

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-XDS110ET, UNIFLASH, TMDSEMU110-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1261970/lp-xds110et-lp-xds110et

器件型号:LP-XDS110ET
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHTMDSEMU110-U

您好!

我在 LP-XDS110ET (20引脚输出连接器)和我们的测试夹具之间准备了一个接口板。  

当我尝试读取内存时、收到消息"此设备已锁定"。 当我绕过接口板时-工作正常。

生成此消息的原因可能是什么以及如何解决此问题、我是否可以更改某些配置、例如 TCK?

谢谢。

亚历克斯·卡特索维奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享接口板的原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gus:

    e2e.ti.com/.../5543.Schematic_5F00_CC430_2D00_CC131X-Adapter-RevA.pdf

    原理图注意事项:

    1) 1)该板的设计理念是在2个编程器之间进行切换:FlashPro-430和 LP-XDS110ET。 FlashPro-430工作正常。

    2) 更换 R5至跳线(0欧姆)。

    3) 3)我还尝试移除开关(U3)并直接将 J4连接到 J6 -没有帮助。 我认为 PCB 布线太长、这会导致该问题。  

    因此、我想 缩短 时钟、可能会减少长布线/线缆的影响、但我不知道如何在 UniFlash 应用中实现这一点。  

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您尝试在 Uniflash 内对什么器件进行编程?  也许在修改项目的*。ccxml Target Configuration -> Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe 设置后、您是否能够使用 CCS 内的接口板对器件进行编程?  然后、您可以使用现有的目标配置.ccxml 文件创建 Uniflash 会话。  以下是一些附加指南供您参考。

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/uniflash/docs/v5_0/quick_start_guide/uniflash_quick_start_guide.html 
    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_custom_target_config.html 

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我正在使用 CC1312的评估板。

    我将尝试根据您提供的基准缩短时钟。

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降低到1MHz 的时钟解决了问题

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    它工作了几天,现在开始有时显示相同的消息(设备被锁定)再次.

    如果我接受闪存擦除、然后编程成功完成。

    问题是、当我尝试"验证"编程文件时、有时会出现相同的错误。 在本例中、如果我擦除闪存、验证失败。 我不知道如何 处理此过程、否则我应该忽略验证选项

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您遇到了 JTAG 通信完整性问题、这也与您的 另一个 E2E 帖子相关。  为避免此问题、您应该在 XDS110和 CC1312之间使用短而可靠的 USB 和/或 ARM 适配器电缆。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用的是 CC1312R1、 在同一张卡上包含调试探针和评估板。 同一问题。 非常奇怪。

    您认为  TMDSEMU110-U 可能会改善这种情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对单独的 XDS110硬件的功能一无所知、因此、我无法对单独的 XDS110硬件发挥重要作用给予任何信心。

    此致、
    瑞安