主题中讨论的其他器件:CC1101、
您好!
我们遇到的情况是、器件已进入某种模式、在没有完全复位/硬复位的情况下无法恢复。
当发生这种情况时、我们可以观察到以下情况。
器件仍然通过 SPI 进行通信、但不发送或接收新数据包。
当调用 SNOP 时、器件报告其位于 Rx 中、然后写入以下命令。
侧边
SFRX
SPWD
但在最后一个命令之后
CS 释放后、GDO1/SO 引脚被驱动为逻辑高电平。
器件消耗连续电流> 8mA
我们也不能转到 Tx
我们启用了 Tx-if-CCA、但我认为即使存在 Rx FIFO 溢出、上述命令也会释放该 FIFO。
器件似乎没有进入睡眠状态。 不过、它报告它处于空闲状态、但在尝试转换到 TX 时也会失败(可能一直处于一些未报告的内部"接收"状态)。
此致、
标准
在功能良好的系统中、GDO1/SO 引脚被驱动为低电平且电流非常低。