This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:如何使用 SPI 接收未知字节数据?如何读取 SPI 接收到的数据的长度?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1266880/launchxl-cc1310-how-to-use-spi-recieve-unkown-bytes-data-how-to-read-the-length-of-data-that-spi-recieved

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

如果我使用 SPI_conrtrol (handle、SPICC26XXDMA_retuen_partial_enable、NULL) 来控制 SPI 接收未知字节数据、如何获取 SPI 接收到的字节数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果启用了 PARTIAL_RETURN、则在芯片选择取消置位时传输将结束。 将更新 SPI_Transaction .status 和 SPI_Transaction .count、以指示传输是否会因片选取消置位而结束以及传输了多少字节。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着我可以 通过 SPI_Transaction .count 获取数据长度。 我明白,谢谢你的答复。