This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1311P3:移植到 CC1311R31T0RKPR

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3, CC1311R3, CC1311P3, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1266706/lp-cc1311p3-porting-to-cc1311r31t0rkpr

器件型号:LP-CC1311P3
主题中讨论的其他器件: CC1311R3CC1311P3SysConfig

嗨、

我需要将 LP-CC1311P3中构建的工程移植到 具有不同引脚的 CC1311R31T0RKPR。

我使用的是 CCS v12、无法生成任何模板、我也找不到相关指南、您能为我提供帮助吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我没有任何硬件可用于测试此情况、但请尝试执行以下步骤。

    导入 CC1311P3器件的项目并将该项目重命名为 CC1311R3

    rfPacketTx_LP_CC1311P3_tirtos7_ticlang -> rfPacketTx_LP_CC1311R3_tirtos7_ticlang

    我以 rfPacketTx 为例:

    打开 SysConfig 的器件视图并点击"Switch"选项   

    ‘所需的目标器件(CC1311R3RKP)并将电路板选择为"None"。 确保未选中"Lock PinMux"选项。 这是编辑引脚映射以适应我们的定制电路板设计所必需的。

    在"射频堆栈(自定义)"下、您需要确认错误并接受值、如下所示:

    在"RF"下、将天线开关控制引脚数设置为0。

    清理和重建您的项目

    Br

    Siri