This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5147:使用 cc430F5147替代 cc430F5137。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC430F5147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1268243/cc430f5147-replacing-cc430f5137-with-cc430f5147

器件型号:CC430F5147
主题中讨论的其他器件:CC430F5137

大家好。

我们计划从 cc430F5137处理器切换到 cc430F5147处理器。 然而、由于 RTC 的不兼容性、我们遇到了一些问题。 我们使用 cc430F5137 RTC 模式在 lpm3中使用2uA 电流。 电池消耗对我们来说非常重要。 我们能否在 CC430F5147 RTC 模式下使用32kHz 晶体提供这些值? 或者我们的电流消耗是否必须增加?