This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:子通道和带宽分配

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1312R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264211/cc1312r-subchannels-and-bandwidth-allocation

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件:CC1352R、、 CC1260

您好!

我们正在检查  TI CC1312R 和 TI CC1352R 模块 在 861 -1054 MHz 频段中的发送器功能。  

这是一个具有可用带宽193 MHz 的频带、可供发送器使用。 如果我有多个  TICC1312R  同时传输、并且使用的是非正交多路访问(Noma)技术、则表明接收器上检测到干扰。  如果我想使用正交频分多址(OFDMA)技术、我是否能够使用该无线模块将193 MHz 可用带宽细分至 子通道 并为发送器分配子信道以减少干扰? 如果是、  每个子通道的长度  相邻子通道之间的保护空间是多少、以及  可提供多少个子通道 ?  


   可重新编程的 TI CC1312R 和 TI CC1352R 模块、允许我将上述子通道动态分配到不同的发送器、从而只向特定的子通道传输数据。  我的实验主要侧重于 NOMA 和 OFDMA 多接入通信环境中的动态带宽分配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    延迟道歉- CC13x2器件不支持基于 OFDM 的调制方案、因此不适合这种情况。

    您可能需要查看 CC1260 射频前端(https://www.ti.com/product/CC1260) 、以了解它是否更适合您的应用。  

    此致、

    扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答!

    我们检查了 CC1260的规格(提供的链接中提供了 BTW、数据表的链接坏了——我们 在这里找到的是数据表: https://www.mouser.com/catalog/specsheets/txii-s-a0011474260-1.pdf)。 例如、 CC1260 RGZR 的最大传输/输出功率似乎是 +13dBm、可在两个频段中运行:902-930和863 -876MHz。 通道带宽用于传输3MHz (参见 第7页的4.5 RF 特性)。 我想澄清以下几点:

    1.模块是否可以在两个频段中同时传输? 意思是、 902-930和863 -876MHz?

    2.考虑到信道带宽(我们不知道信道中的带宽保护有多少),每个频带有多少信道?

    3.您能解释一下为什么接收器和发送器的最小信道带宽不同,即分别是2 MHz 和3 MHz?

    4.此模块的灵敏度值是多少(dBm)、即 CC1260RGZR、这是它可以感应的最小功率?

    提前感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。 您的意见非常有价值!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误了时间、您有几个问题我还需要 检查。 不过,请参阅我的答复的第二部分,因为我们可能需要更多资料,才能提供满意的答案。

    1.模块是否可以在两个频段中同时传输? 意思是、 902-930和863 -876MHz?

    CC1260为半双工、因此不能同时在两个频带上进行 TX。

    4. 此模块的灵敏度值是多少(dBm)、即 CC1260RGZR、这是它可以感应的最小功率?

    RX 灵敏度取决于使用的 PHY、因此位速率、RX BW 和工作频率等参数将影响此情况。

    关于 CC1260和我们目前提供的支持:

    我们通常不推广此部件、因为这需要广泛的支持来使用外部 DSP 完成和开发调制解调器。 要发送有关 CC1260的任何其他文档、我们将需要有关批量和终端客户应用的更多信息。 如果签署了 NDA、我们可以提供产品说明书和用户手册。

    我的帐户中没有足够的信息来联系您当地的 TI 销售代表和/或当地 FAE;如果您在帐户中提供更多信息(不公开)、我可以这样做、或者您可以通过联系他们作为替代方式。

    此致、

    扎克