This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:EN 300 220 Tx FHSS

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1264153/cc1312r7-en-300-220-tx-fhss

器件型号:CC1312R7

在 Wi-SUN 软件产品简介(https://www.ti.com/lit/an/swra714/swra714.pdf?PHY=1692975057316)中、表3-1告诉我们在运行 FAN 1.0 ts 堆栈时、Wi-SUN 模式2a 符合 EN 300 220标准。

WiSUN FAN 1.0用户指南(https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24/docs/ti_wisunfan/html/wisun-stack/MAC.html)告诉我们、该堆栈实现了跳频、从而推断将测试 EN300 220-2的"FHSS 设备"第4.3.10条。 (www.etsi.org/.../en_30022002v030201p.pdf)

问题是、此测试的带宽限制为每个跳频信道的最大100KHz。 模式2a 似乎具有高于100KHz 的带宽、这使我认为如果该器件需要作为 FHSS 设备运行、则该模式不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、  

    我将与专家联系、并在明天回复您。  

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    在 REC7003E 中、如果使用了 LBT+AFA、似乎有更高的 BW 规定。  

    https://docdb.cept.org/download/25c41779-cd6e/Rec7003e.pdf

    如果系统团队给出更具体的响应、我将更新该主题。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

     如果 LBT+AFA 专门用于868频段、因为我找不到、您能否提供提及较高 BW 的部分/页号。

    另外,由于我们根据 EN300 220标准进行认证,REC7003e 中所述的规定是否适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、  

    第8页的表中提到了这一点。 h1.3和 h1.4似乎涵盖频带。  

    本文档总结了 EU 有关射频法规的建议。 ETSI 法规应是其中的一个子集。

    此外、PHY 由 wi-sun 联盟指定、该联盟应考虑地区法规。 在实现此 PHY 和跳频方案时、我们遵循了 Wi-SUN 规范。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddanth:

    您能否确认 WISUN 风扇堆栈中使用的跳频是否为 FHSS?

    谢谢。

    坦韦尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvir、

    根据 ETSI 300 220中 FHSS 设备的定义、最小跳频信道数为47、最大信道宽度为100kHz。

    对于更宽的信道和更少的跳频、您可以作为非 FHSS 设备通过 EN 300 220传输(尽管该解决方案在技术上是跳频)。 我们确实使用了 LBT 和 AFA。

    此致、

    SID