大家好、我在一个应用中看到1350芯片的直流/直流路径中存在大量额外的噪声。 它会使器件的待机电流增加一倍、这严重影响我们的电池寿命。 目前、我们的器件在生产测试期间未能解决此问题、因此最好能提供一些关于我们如何解决此问题的指导。
我怀疑电感器布局或电感器选择有问题。 在此设计中、我们使用的是太阳诱电 CBMF1608T100K、这是一种非屏蔽线绕电感器、其布局如下:

我在直流/直流设计方面的经验非常有限、所以我要寻找一些指导。 我查看了设计指南 https://www.ti.com/lit/an/swra640g/swra640g.pdf 、但觉得直流/直流稳压器部分没有很好的帮助。 C6电容器电源布线有点遗憾、如果这可能会导致此问题?
其他说明:
- 该问题会影响我们大约2%的测试器件。
- 问题似乎特定于 CC1350器件:将出现故障的 PCBA 上的1350替换为通过的 PCBA 仍将使同一个 CC1350组件失效、相反、另一个 CC1350仍将通过。
- 在直流/直流电感器和 CC1350芯片之间放置一块金属(我使用了绝缘螺丝刀尖)即可消除噪声、并将待机电流降低到可接受的水平。
- 将电感器交换到屏蔽多层型号可显著降低噪声(和待机电流)。 我以 Murata LQM18DN100M70L 为例
我捕获了两个器件(由同一电池组供电)上的 VDDR 电压、而"坏器件"看起来噪声要高得多。 同样、我不确定自己在寻找什么、因此如果需要、我很乐意采集更多数据。


这个问题在电流消耗中要明显得多、因此我也要附上一些相关图:(绿色为"好"器件/红色为"坏"器件)



非常感谢任何指示,谢谢!