This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:CC1310 F128RHBR 项目卡滞?

Guru**** 2546850 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1266949/launchxl-cc1310-cc1310-f128rhbr-project-stuck

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1310

嗨、团队:

1,官方程序都是针对开发板的芯片制定的。 现在、新电路板是 CC1310 F128RHBR 芯片。 现在官方例程 rfPacketTx 已经死了。 在 LAUNCHXL-CC1310开发板上运行良好。

2,例程目录:C:\ti\simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07\examples\nortos\CC1310_LAUNCHXL\drivers\rfPacketTx

3,更换芯片后、项目配置是什么? 最主要的是 TI 有不同的芯片封装。 这些引脚可以不同?

4 μ s,防止引脚配置成为原因、请注意 IO 操作代码。 死区时间的位置是

/*发送数据包*/
RF_EventMask terminationReason = RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)&RF_cmdPropTx、RF_PriorityNormal、NULL、0);

卡在 RF_runCmd 函数中无法返回!

5,可以使用 Smart RF 进行发送和接收。  

此致

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex

    如果您已经用5x5封装制作了自己的电路板、则需要更新项目中的电路板文件以反映您的硬件。

    例如、要更改为5x5封装、请删除所有 未提供的 IO (IOID_15和更高版本)的所有定义、因为5x5封装 仅具有15个 DIO 引脚、如数据表中所列。

    卸下 由于引脚受限而未使用的模块/引脚、包括 ADC、显示屏、SPI1、LED 和引脚。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、要更改为5x5封装、请删除所有 未提供的 IO (IOID_15和更高版本)的所有定义、因为5x5封装 仅具有15个 DIO 引脚、如数据表中所列。

    卸下 由于引脚受限而未使用的模块/引脚、包括 ADC、显示屏、SPI1、LED 和引脚。

    [/报价]

    客户询问  

    如何删除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们需要获取 CC1310_LAUNCHXL.h 文件并使其对应于5x5设备。

    例如 、5x5上的 DIO_7到 DIO_14上支持模拟的 DIOS、而 7x7上的 DIO_23到 DIO_30不支持模拟。

    客户已经制作了我认为自己的板、因此他们需要使该文件对应于他们的硬件。  

    也必须更改  CC1310_LAUNCHXL.c

    有用于设置显示器的示例代码、但如果其硬件未连接与 LP 类型相同的显示器、则应删除此代码。