This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:链接的射频命令行为说明

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1268837/cc1352p-chained-rf-command-behavior-clarification

器件型号:CC1352P

您好!

在下图右侧、从射频驱动器到射频内核的虚线是什么?  
它被记录在什么地方、我漏掉了?

射频内核是否在等待来自射频驱动器的确认、由右侧的虚线箭头指示、遵循 IRQ_RX_ENTRY_DONE?  
这会阻止射频内核吗? 应用处理器是否在连接的事件之间保持射频内核?  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虚线可被视为函数返回语句。 在发生 IRQ_ENTRY_DONE 中断的情况下、射频内核不会等待主内核上的任何内容。

    用于制作此图表的 bee 工具要求从一个角色到另一个角色的每个活动箭头必须有一个箭头返回。 如果 UML 活动图允许的话,异步消息是表达中断的更好选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!