This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310对4mbps 8-FSK HS 模式下的射频 PHY 有一些问题

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1270180/cc1310-cc1310-have-some-question-about-rf-phy-in-4mbps-8-fsk-hs-mode

器件型号:CC1310

1. CC1310如何了解 HSM?中的射频接收带宽和频率偏差

2.是否有方法可以更改某些参数,例如重写 HWREG 值?

3.如果有一个寄存器列表可以解释 pOverrides_HSM 中的每个数字意思?

//覆盖 CMD_RADIO_SETUP HSM
uint32_t shapeovr[]={0x00000000、0x00000000、0x00000000、0x12010000、0x72685C43、 0x8986817A};

uint32_t pOverrides_HSM[]=
{
MCE_RFE_OVERRIDE (1、0、0、1、0)、
ADI_HALFREG_OVERRIDE (0、61、0xF、0x0)、
ADI_REG_OVERRIDE (1、4、0x9F)、
ADI_HALFREG_OVERRIDE (1、7、0x4、0x4)、
HW_REG_OVERRIDE (0x4038、0x003A)、
HW_REG_OVERRIDE (0x4020、0x7F00)、
HW_REG_OVERRIDE (0x4064、0x0040)、
0x000604A3、
0xB1070503、
0x05330523、
0x0A480583、
0x7AB80603、
0x00108463、
0x02010403、
0x04B00243、
0x00038883、
0xC0040031、
(uint32_t)&shapeovr[0],
0xC0040021、
(uint32_t)(0x00000035)、
0x000388A3、
HW_REG_OVERRIDE (0x50B4、0x6666)、
HW_REG_OVERRIDE (0x50B8、0x000C)、
(uint32_t) 0xFFFFFFFF、
};

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tian:

    HSM 由补丁提供。 由于大多数设置都是由补丁设置的、因此实际并不打算对其进行修改。 我们不能共享任何有关接收器带宽和频率偏差的信息、因为它是专有 PHY。  

    此致、

    Hg