您好!
我们需要针对远程控制应用(车库门等)重新设计其中一个旧接收器电路。
它适用于868 MHz ASK 模式下超过1000种旧的发送器。
任何更换必须向下兼容!
遗憾的是、这些旧的发送器会连续输出电报、数据包间的暂停时间最长可达50ms。
今天的接收器芯片是愚蠢的,足以输出它在射频端接收到的任何数据-没有 AFC 等,以获得"愚蠢"的想法在停顿。
这也是为什么我们成千上万的 FSK 使用 CC1120等现代芯片不包括在该应用中。
有人可以推荐将接收器芯片作为此应用的现代替代产品吗?
谢谢!