大家好、
我的 SPI 的频率是4M。
我希望单独控制 SCLK 引脚、以便在 SPI 不工作时输出31.25Khz 的65个时钟周期信号。
但现在 SCLK 引脚在 PIN_INIT 中初始化。
如何控制 SCLK 引脚 以输出时钟信号?
由于 SCLK 已经初始化 PIN_INIT 并且没有反馈句柄、我应该如何释放这个引脚?

此致、
银河
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的 SPI 的频率是4M。
我希望单独控制 SCLK 引脚、以便在 SPI 不工作时输出31.25Khz 的65个时钟周期信号。
但现在 SCLK 引脚在 PIN_INIT 中初始化。
如何控制 SCLK 引脚 以输出时钟信号?
由于 SCLK 已经初始化 PIN_INIT 并且没有反馈句柄、我应该如何释放这个引脚?

此致、
银河
大家好、
它是我为客户提供的解决方案。
1.确保 SPI 模块停止工作且 SCLK 引脚已释放。
将 SCLK 引脚配置为 GPIO 模式、以促进对引脚输出的手动控制。
3.根据所需的时钟频率,计算每个时钟周期的时间间隔。
4.通过代码控制 SCLK 管脚的输出。
我不确定它是否合适。
因此、他说他不知道如何释放 SCLK 引脚。
如果你能解决第一个问题,我想你可以忽略第二个,因为第一个问题是原来的问题。
感谢您的支持!
此致、
银河
您好、Galaxy、
您的解决方案正确。 但对于第一个问题,你必须使用 PIN_REMOVE () 方法来取消分配特定的引脚。
此致、
亚瑟
您好,Arthur M ü,
PIN_REMOVE ()只是一个功能或网站?
我打开您的" PIN_REMOVE () '" ,但它显示"Page not found"。
此致、
银河
您好!
此致、
亚瑟