请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 您好、TI 团队、
我正在尝试获取 RSSI 值。 我使用接下来的命令:
静态 uint8_t RSSI = 0;
...
RF_runCmd (rfHandle、(RF_Op*)和 RF_cmdRxTest、RF_PriorityNormal、NULL、0);
RSSI = RF_getRssi (rfHandle);
I 设置 RF_cmdRxTest.endTrigger.triggerType = 4、
RF_cmdRx.EndTime = 0x00010000、
在其他情况下、程序会始终保持在 RF_cmdRxTest 中。
RSSI 值为0x80。 这是可以理解的-接收器在 RSSI 测量时未被切换。
如何获得真正的 RSSI 值、就像在 RFSmartStudio RXContinuue 模式中一样?
谢谢。
Og