This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:门

Guru**** 2407340 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1270822/lp-cc1352p7-gate

器件型号:LP-CC1352P7
Thread 中讨论的其他器件:SysBiosSysConfig

您好!

我们需要根据"SYS/BIOS (TI-RTOS 内核) v7.x  用户指南"使用 GATE 函数。

 编译后,未定义的符号如下所示:

TI_SysBIOS_gate_gates Hwi_Params_
TI_SysBIOS_gates_GateHwi_create  
TI_SysBIOS_gates_GateHwi_enter  
TI_SysBIOS_gates_GateHwi_leave

我们已经包含了以下内容:

#include "C:\TI\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\kernel\tirtos7\packages/ti\sysbios\gates\GateHwi.h"
#include "C:\TI\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\kernel\tirtos7\packages/ti\sysbios\gates\GateHwi_defs.h"

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    如果您尚未使用示例项目、我认为您必须在 SysConfig 中启用门、如下所示:

     '

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    它 有效。谢谢。

    此致