This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:正在寻找匹配的 CC'FSK 参数以满足此透明模式接收器要求

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1271360/cc1120-looking-for-matching-cc-fsk-parameter-to-meet-this-transparent-mode-receiver-requirements

器件型号:CC1120

您好!

我们想开发一种新的868MHz FSK 接收器来满足传统透明模式发送器的需求。

这些发射器发出的频谱如下所示(如有必要、我可以改变偏差):

与此类似的1kBit 信号(NRZ 编码通过1/3-2/3占空比完成)。

我们使用 TI EVK 和 SmartRF 868MHz 的标准设置进行了尝试、通过 FOC_EN=0禁用了 AFC (数据包之间的暂停时间过长)、但性能不佳-与旧的模拟接收器相比没有改进。

大家可以提供一些建议、如何相应地调整 CC 吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要一些更多详细信息来帮助您对此进行调试。  您使用了哪些标准设置(您在 SmartRF 中选择了哪个 PHY)?  

    您是否还能提供关于 TX 信号的更多信息? 它是 1kbps? 信号的 OCW 是多少?

    您如何进行测试(传导或辐射)?会得到什么结果?

    此致、

    Hg  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好!
    当然、我可以提供更多信息:

    目标是获得比目前使用的旧模拟接收器更好的效果。 因此、我使用与 CC1120 DVK 并联的模拟接收器进行了实际测试、两者都是辐射的。 这两个器件的数据输出都会发送到解码器、当该解码器检测到有效信号时、测试结果正常。

    发送器只会在钥匙扣上按下一个键时重复发送其数据包、中间暂停(这就是我必须禁用 FOC 的原因)。

    我使用了 SmartRF CC1120、具有"通用868比特率1.2kbps、2-FSK、CHBW 50/100/200kHz (I 已测试某些数据)"。 我知道、在透明模式下、其他 CC 参数(如 DEV 或 SYM.RATE)并不重要。

    我还测试了两个具有不同 OCW 的发送器:一个具有~40kHz、另一个具有~60kHz (为了实现一定的扩展、我可以改变偏差)。

    希望这会有所帮助

    此致

    格哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    偏差在透明模式下也很重要、用于区分零点和一。 请使用正确的频率偏差。

    您的发送器和接收器的晶体精度是多少? 如果存在 频率偏移、预计性能会很差。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hg、
    我以不同的偏差进行了测试:10K 和20k,相应地调整了接收器,但没有发现灵敏度的差异。

    我还将载波频率调整到正确的值,米尼人工补偿低温故障。 但即使这样、我也不知道 Cc 的预期敏感性。

    此致

    GGA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于透明模式、接收器仅检查我记忆中的偏差是正还是负。 这是 FIFO 模式下性能更好的原因之一。  

    从未在 FOC_EN = 0时尝试、您是否看到 FREQOFF_CFG = 20、21、22和23之间有任何差异? 在这种情况下、23应提供最佳性能、但不确定与在链中获取输出信号相比、在接收路径中的何处进行此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    您能否更详细地介绍一下"偏差是正还是负"的含义? 据我了解、FSK 中的偏差只是 FREQ 因调制而发生的变化...

    通常、我们在434MHz 窄带应用中使用 FREQOFF_CFG=23使 AFC 有一点稳定。 但在本例中、在868MHz 中、SmartRF-STANDLD 设置这些设置没有帮助、只有 FOC_EN=0才能实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏差定义为中心频率与发送频率之间的差值。 因此、只要频率大于中心、就为正。