This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:wMBus 磁场已更改

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1272254/launchxl-cc1310-wmbus--field-is-changed

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

您好

我们使用 LaunchPad 收集来自特定仪表的 wMBus 消息以及来自 该论坛主题的示例、我们遇到了一些奇怪的行为:

我们正在使用 iM871A-USB 软件狗来比较收到的电报、除 L 字段外、电报几乎相同。 有了软件狗、L 字段正确、我们可以对其进行解码、但对于 LaunchPad、L 字段已递增 2:

软件狗:

3F442D2C7158857134048D20BF93725C21F1362835BD0FE1F4E05F164A0DBBCA29FB9B51DB9FFDDC2906DA4820A18AE8CDA8588B6C57538DAED60750F0611

LaunchPad:

41442D2C71588571340D20BF93725C21F1362835BD0FE1F4E05F164A0DBBCA29FB9B51DB9FFDDC2906DA4820A18AE8CDA8588B6C57538DAED60750F0611

这似乎仅在前导码字节为0x3D 时发生。

无线电驱动程序是否出于某种原因更改 L 字段?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    如果我对你的理解是正确的,你从一个 prop RF 示例开始,采取 Siri 的代码部分读取。 您正在使用哪些射频设置?  

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy

    我不明白您测试的是什么以及如何测试。

    您链接到的示例仅显示了如何使用部分读取条目并将  第5个字节解释为长度字节、与 wmbus 无关。

    我不熟悉 wmbus 数据包格式、也不知道您 使用的是哪种 wmbus 模式、因此我无法回答您为什么会收到您的数据。

    Siri