This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:启用 Wi-SUN 时出现问题

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1266835/cc1352p7-issue-to-enable-wi-sun

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

我已经使用 LP-CC1352P7-1的参考设计文件设计了一个板、一切都正常、我可以启用 GPIO´s、闪存以及对代码进行调试、 但是、当用 ncoap node wisun 项目刷写电路板时、电路板不起作用、我一直在调试代码、但我没有发现问题。

我希望你能帮我。"

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    您能否具体说明电路板上哪些组件无法正常工作? 控制器是否未使用 ns_CoAP_node 示例引导?

    如果启动正常、您使用哪个设备作为系统的边界路由器? 您是否有其他 LP-CC1352P7-1可用于测试代码?

    此致
    曼努埃尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    是的、问题是不使用 ns_node_CoAP 示例进行引导、我有一些 Launchpad 且示例工作正常、但在刷写我的电路板(所有者设计)时、我已经尝试调试了代码、但在 BIOS_start ()中保持循环并开始执行启动、GPIO、RF 等操作。

    在此测试过程中、我让边界路由器工作正常、并使用 Launch Pad 作为节点来验证通信是否正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:

    您能否说明一下您对自己设计的 LP-CC1352P7-1参考设计进行了哪些更改?

    您是否也在 Launchpad 上添加了外部闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manuel、您好!

    设计是相同的、唯一的变化是 GPIO LED、我在此板中添加了外部闪存。
    我尝试使用 Smart RF Studio 启用射频模块、但显示了这个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:  

    如果所连接的电路板当前也用于 CCS 的调试模式或打开的 Uniflash 应用、则此错误很常见。

    您是否检查过自己电路板的串行监视器上是否有如下所述的任何输出:  
    https://dev.ti.com/tirex/explore/content/cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_7_10_00_00/_build_cc13xx_cc26xx_simplelink_academy_7_10_00_00/source/ti_wisunfan/wisun_fundamentals/wisun_fundamentals.html#connect-a-terminal-program

    另外、让我为您提供有关在设计您自己的电路板时硬件注意事项的指南:
    CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项(修订版 G)

    检查这些数据以确保 PCB 上没有问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Manuel、我希望你一切顺利。

    问题不会改变,我已经阅读了文档,设计符合建议,我做了一些测试更换晶体, 但我找不到解决方案,射频模块没有响应,并且 RF Smart Studio 显示相同的错误,当我使用 RF Smart Studio 时,我关闭所有的工具 CSS,终端等,但消息是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marco:  

    打开 SmartRF Studio 时、您的电路板是否显示在已连接设备的列表中、如下所示?

    此外、您能否指定 SmartRF Studio 版本?

    我正在尝试隔离问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曼努埃尔,我祝你一切顺利。

    问题最终得以解决。

    90º 的错误是、在组装过程中、48 MHz 晶振被组装在一个错误位置(0 μ s 偏移)以及连接至 GND 的端子至时钟引脚、在旋转晶振后、通信运转良好。

    感谢您的时间和帮助。

    此致