主题中讨论的其他器件:CC1312R、 CC1190、 LAUNCHXL-CC13-90EU
我们将在 WOR 模式下使用 CC1310和 CC1312R、并制作了使用 CC1190来提高接收和发送信号的原型。 然而、对于接收模式(LNA 启用)、我们在 CC1190方面遇到了不明确的行为。
为了消除 WOR 是个问题、对于本测试、我只需在空闲模式下使用 CC1310并使用 Task_sleep 唤醒该器件、将 LNA 使能状态从0切换为1、然后再切换回0。 在低增益模式下(HGM = 0)如果我将 LNA = 1设置10秒、我将使用30 μ A 的总功率(CC1310 + CC1190)、当 LNA = 0关闭10秒时、功率会下降到5 μ A。 因此、显示 CC1310使用5uA、CC1190使用25uA。 这是预料之中的。
但是、当我缩短 LNA 使能信号的导通和关断时间时、一旦 LNA 导通和关断时间设置得快于1秒、电源就会急剧增加。 一旦我达到 LNA = 1 7mS 的时间、LNA = 0 93mS 的时间(模仿我们的 WOR 信号)、总功耗上升至210uA。 由于占空比为7%、我预计 CC1190使用的总电流为25uA 的7%。 而是使用840%的稳态功率。 我最好关闭、始终设置 LNA = 1。 当我设置 HGM = 1时、电流会更高、约为双倍。
这种情况的原因是什么、是否有解决办法? 如何停止 CC1190的高功耗?