This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:WiSUN 风扇重新连接问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1312R7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1271770/cc1312r7-wisun-fan-reconnection-issue

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我 使用了  simplelink_cc32xx_sdk_7_10_00_13 SDK TI WiSFAN 堆栈与 CC1312R7来开发网状网络。

我按照本文操作 、使 BR 和 RN 能够相互连接(https://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_academy_cc13xx_cc26xxsdk_6_10_01_00/modules/ti_wisunfan/wisun_fundamentals/wisun_fundamentals.html)

我进行了以下测试:

将 BR 和 RN 相互连接、关闭 RN、然后再打开。  

 同时、BR 继续通电。  重新连接时间约为90秒。

我想缩短重新连接时间。

我试图让 NV 存储密钥,但似乎没有改变。
EAPOL 层—SimpleLink CC13XX/CC26XX SDK TI Wi-SUN FAN 1.0 Stack 用户指南2.10.00.00文档

是否有办法缩短此重新连接时间?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei-Wen:

    影响加入时间的因素有几个、例如数据速率、通道数量和通道停留时间。 但是、如果您的重新连接时间是90秒、我不确定它会低多少。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    我们希望 BR 和 RN 已连接、且密钥应存储到 NV。 因此下一次连接时间会缩短。

    20~30、我们需要将重新连接时间减少到5 μ s。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei-Wen:

    您能否立即说明您正在使用哪个 PHY? 您是否在示例中将其从标准模式2更改为其他模式?
    通常、选择更高数据速率的 PHY 会缩短重新连接时间。

    还可以尝试通过 SysConfig 中的 MAC 设置缩短广播停留时间和广播间隔。
    分别尝试200ms 和300ms。

    请告诉我这是否提高了性能。

    此致
    曼努埃尔