This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC102和 CC1101都使用窄带调制来在433MHz 频带中执行同步频分。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, CC1201, CC1311R3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1272657/cc1201-both-cc102-and-cc1101-use-narrowband-modulation-to-perform-synchronous-frequency-division-in-the-433mhz-frequency-band

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件:CC1101、、 CC1311R3

大家好、  

1:我们的原始产品设计为使用 CC1101进行发送和接收。 它在250K 速率下使用 MSK 调制。 它只有一个频率433.92Mhz、但分为16个通道。 只是每个通道的代码不同。

2:目前我们在设计一个新的产品、需要把它分成32个物理通道、433MHz 频带。

每个通道的频率必须不同、并且必须与我们以前的产品兼容。

433M 频带的总带宽仅超过1MHz。

一点、因此我们不能使用宽带调制、而只能使用窄带调制。 我想问:

1) 1)上次询问 CC1201和 CC1101时、TI 回复他们可以进行通信。

那么、CC1201和 CC1101是否可以用于窄带调制以在433MHz 频带内分离32个物理通道?

同时、我们能否使用 MSK 调制来使其与以前的产品兼容?


2) 2) CC1311R3系列是否可以与 CC1101通信? CC1311R3系列是否可以使用窄带调制与 CC1101来分隔433MHz 频带内的32个物理通道?

同时、我们能否使用 MSK 调制来使其与以前的产品兼容?


3)如果以上都不起作用,请回答哪种型号能达到以上功能!

此致、

银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1101不支持窄带  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是 CC1311R3确实支持窄带、请参阅 SmartRF Studio 中的设置作为指导(您可以对868 MHz 进行设置、并在433 MHz 下运行它们、只需进行极少的更改。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H RGW、

    因此、 无论哪个芯片无法使用 CC1101完成窄带调制和同步分频?

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TheGhostOf:

    但 CC1311R3可以与 C1101通信?

    此致、

    银河

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、CC1311R3可以与 CC1101通信、但不能与窄带 PHY 通信。