主题中讨论的其他器件:CC1101、、 CC1311R3
大家好、
1:我们的原始产品设计为使用 CC1101进行发送和接收。 它在250K 速率下使用 MSK 调制。 它只有一个频率433.92Mhz、但分为16个通道。 只是每个通道的代码不同。
2:目前我们在设计一个新的产品、需要把它分成32个物理通道、433MHz 频带。
每个通道的频率必须不同、并且必须与我们以前的产品兼容。
433M 频带的总带宽仅超过1MHz。
一点、因此我们不能使用宽带调制、而只能使用窄带调制。 我想问:
1) 1)上次询问 CC1201和 CC1101时、TI 回复他们可以进行通信。
那么、CC1201和 CC1101是否可以用于窄带调制以在433MHz 频带内分离32个物理通道?
同时、我们能否使用 MSK 调制来使其与以前的产品兼容?
2) 2) CC1311R3系列是否可以与 CC1101通信? CC1311R3系列是否可以使用窄带调制与 CC1101来分隔433MHz 频带内的32个物理通道?
同时、我们能否使用 MSK 调制来使其与以前的产品兼容?
3)如果以上都不起作用,请回答哪种型号能达到以上功能!
此致、
银河