This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TIRTOS 闪存使用情况

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1273440/cc1310-tirtos-flash-usage

器件型号:CC1310

我已经编译了 rfPacketRx tirtos 项目示例、但请注意、这个简单的项目使用27K 字节的闪存。

在我们的定制电路板上、我们使用32K 版本的 CC1310、因此它几乎是全部闪存、几乎没有空间用于我们的应用。

是否有办法减少闪存使用量、我曾尝试使用-O3优化标志、但几乎没有任何效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    您可以进行一些调整、但可能需要考虑使用更大的闪存型号。

    如果您可以删除驱动程序(例如 PIN 或 GPIO)、则可以节省一些闪存。

    您还可以浏览板级配置文件(CC1310_LAUNCHXL.c)并删除未使用的定义(例如 UART)。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:
    谢谢你。
    我可以在映射文件中看到它包含.text.NOROM_xxx,我能否链接到 ROM 中的函数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    默认情况下、工程应在 ROM 中链接 TI RTOS 和 TI 15.4-Stack 等组件。

    自器件版本以来被修补的函数存储在闪存中。

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:
    好的,但我怎么能检查这确实发生了?

    BR、Jakob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jakob:

    您可以检查映射文件中的每个符号。 从0x00开始的地址位于闪存中、从0x10开始的地址位于 ROM 中。

    谢谢、

    M·H