This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:nortos i2ctmp

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1272668/cc1352p7-nortos-i2ctmp

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好!

我们使用"..TI\simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13\examples\nortos\lp_CC1352P7_1\drivers\i2ctmp"构建我们的工程。  如果我们 在 syscfg 中将 IIC 引脚配置为其他引脚、则该引脚不起作用。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    I2C 温度传感器实际连接到 LaunchPad 上的引脚。 如果在 SysConfig 中更改引脚配置、将无法再与传感器通信。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我们还会更改传感器的 IIC 引脚以连接新引脚。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    您能否发送一些更多详细信息、例如 SysConfig 中的引脚设置、设置图片、您看到的任何错误消息?

    谢谢、

    M·H