This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-Q1:具有 EFM32GG11的 CC1101发送选通

Guru**** 2532040 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1266925/cc1101-q1-cc1101-transmit-strobe-with-efm32gg11

器件型号:CC1101-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1101
您好论坛:
我正在使用 TI 的 CC1101模块以及 EFM32GG11巨型 gecko EVM 套件。 我可以读写 CC1101的 SPI 寄存器、但不能通过射频发送数据(发送选通不起作用)。 它可以通过 Atmega16A 接收相同的 CC1101和相同的固件

我可以使用 Atmega16A 通过射频介质发送和接收数据、但仅对于 EFM32GG11、发射选通不起作用。 我不确定 EFM32GG11发生了什么情况、但是否有任何事情需要设置并尝试检查传输。

谢谢

拉维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 CC1101 EM 在两种情况下都是相同的、而且它适用于  Atmega16A 而非 EFM32GG11、则需要监测 SPI 的这两种设置、看看有何差异。

    除了确保两个器件通过 SPI 发送完全相同的数据外、还需要使用示波器检查 EFM32GG11的 SPI 是否 符合 SPI 规范。 特定应用。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    我还在硅实验室论坛上发布了一个问题。 请在此处找到链接: https://community.silabs.com/s/feed/0D58Y0000AmQoTSSQ0?language=en_US&t=1694514414699

    在链接帖子中、我还附上了波形和我看到的差异。 请帮我解决这个问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有 CSn 时、图形毫无意义、而且当有如此多的数据被传输时、还很难判断具体情况。

    您应该在图表中显示的唯一内容如下:

    • 对讲机重置
    • 寄存器的配置
    • 将 x 个字节数写入 TXFIFO
    • 频闪灯 STX

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    感谢您的支持。

    现在、我能够通过 CC1101模块发送和接收数据了。 问题在于 SPI 配置。 对于具有 CC1101模块的芯片实验室 MCU EFM32GG11、请跳转至有关 SPI 配置修复的链接。 链接: https://community.silabs.com/s/feed/0D58Y0000AmQoTSSQ0?language=en_US&t=1695276974036

    再次感谢、

    R·戈希尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴你能够弄清楚:-)

    Siri