This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:关于产品和性能

Guru**** 2826785 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, RF-RANGE-ESTIMATOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1272573/cc1312r-about-products-and-performance

器件型号:CC1312R
主题中讨论的其他器件: RF-RANGE-ESTIMATOR

您好!

我有关于 CC1312R (和其他低于1GHz 的产品)的一些问题。

1:我认为连接 MCU 和低于1GHz 的产品需要串行通信、但是应该把引脚连接在哪里呢? 根据数据表、GPIO 是空的、但我应该连接在这里吗?

2: 本产品是否能够按照数据表中的说明接收和发送数据?

3: 如果可以更新1、是否可以更新连接到低于1GHz 产品的 MCU? 我认为这是可能的、因为有一个 OTA、但我想知道。

4 : 我也会实验,但有人知道低于1GHz 铝金属的透明度吗? 铝金属非常强、可抵抗无线电波、但我想说一说、将无线电波发送到低于1GHz 的产品。

这是一种技术,我自己没有使用太多,所以我很高兴,如果你能告诉我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的俊晴:

    1.如果使用的是 CC1312R LaunchPad,您可以在此处找到具体的引脚说明:

    https://www.ti.com/lit/ml/swru535c/swru535c.pdf?ts = 1695192142643&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FLAUNCHXL-CC1312R1

    如果您正在设计定制板、您可以根据需要分配引脚。

    2.是

    3.如果我理解正确、您需要通过串行接口将主机 MCU 连接到 CC1312R。 您希望 CC1312R 具有某种无线连接。 然后、您将通过无线连接为主机 MCU 发送固件映像、然后通过串行接口发送。 所有这一切都是可能的、您可以利用 CC1312R 的 OTA 示例作为 OTA 本身的起点(但您需要自己实现主机 MCU 的编程)。  

    4、我会在一个同事中循环,在一天内回答这个问题。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie H:

    感谢您的回答。

    1: 感谢您发送 CC1312R LaunchPad pdf 文件。  连接其他 MCU 时、请将其用作参考。

    2:谢谢!  

    3: 我认为您的理解可能是正确的。 主机 MCU 和 CC1312R 通过串行通信连接、而主机上的更新程序

    MCU 从此处发送、并由来宾 MCU 所在的 CC1312R 接收。 然后、我要将更新程序发送到来宾 MCU,

    通信进行通信并重写数据。 如您所说、我们将在每个 MCU 上实施该程序。 此时我想做的是安装一个

    USB 连接器、以便将已将更新程序从 PC 下载到主机 MCU 的 USB 发送到主机 MCU。

    4:谢谢你!  我期待收到您的回复。

    请告诉我关于问题3是否有任何错误。

    另外、我正在等待您对问题4的回答。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于问题4、我建议进行测试。 您的链路预算会大大减少、但这取决于金属的厚度以及 DUT 周围是否有金属。 如果对该设置有更多了解、则进行注释会更容易。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,TheGhostOf

    感谢您的回答。 我还认为测试是必要的、正如您所说、我认为由于带宽限制、链路预算肯定会显著下降、

    金属厚度(可能大约为几微米)。 首先、我想看看能否收到它(我还想查看

    通信强度)、如果我可以收到它、我还将检查通信距离。 在这种设置中、DUT 位于一个空的金属外壳内、

    外壳体积约为20立方厘米、DUT 从连接的 MCU 接收命令并通过 OTA 兼容

    外壳外的感应器件。 我希望能够接收数据。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅距离估算器工具、可以包含一些用作衰减器的材料: https://www.ti.com/tool/RF-RANGE-ESTIMATOR

    然而、对于金属、主要的问题将是这是否接地?

    同意本主题中的其他注释、确定衰减的最佳方法是针对您的特定应用测量此值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RGW:

    感谢您的回答。

    感谢您让我了解 RF-RANGE-ESTIMATOR。

    虽然它是外壳的金属部分、但未接地。 因此、我想大部分的无线信号都很可能会被反射。

    正如大家已经说过的、我们将实际测量和测试无线电场强度。 回答我问题的每个人都非常有帮助。 感谢大家的回复。 线程将按解析状态关闭。

    谢谢您。