This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1273977/cc1101

为什么在我将 smartstudiorf 7的868MHz 使用为默认配置后、接收端无法检测数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供有关您的问题的更多详细信息:

    • 您在使用什么硬件(TI EVM 或定制硬件)?
    • 您的测试设置是什么?
    • 请提供 SmartRF Studio 设置的屏幕截图。

    此致、

    扎克