This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:基站设计

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1312R7, CC1312R, CC1352R, CC1350, CC1352P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1273540/cc1350-base-station-design

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件:CC1312R、CC1310、CC1312R7 CC1352R、、 CC1352P

您好!

很抱歉、如果这是 重复的、并且之前在论坛上已经得到了解答。

我们希望通过可容纳多达4-5台设备的星形网络来构建一个低于1GHz 的基站。 基站必须能够支持在器件之间同时传输音频包。

Sub-1GHz 的选择受终端现场环境的约束、该环境在金属胶囊中充满金属障碍物、其中器件位于基站视线方向的通道中。

我们对无线有基本的了解、任何指向正确方向的提示都很有帮助。 我们想知道 CC135X SimpleLink 是否适合基站。  

请向我们介绍该主题领域的任何参考设计或文献。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI 15.4-Stack 是我们建议用于星形拓扑网络的解决方案。

    当您说"设备之间同时传输音频数据包"时、似乎您想同时向多个节点多播相同的数据包?

    如果您只需要低于1级运行、则可以查看 CC131x 器件:CC1310、CC1311、CC1312R、CC1312R7、CC1314。  

    如果您需要多频带操作(例如 BLE + Sub-1)、则可以使用 CC135x 器件之一;CC1350、CC1352R、CC1354R。

    如果您要使用对应于高达+20dBm 的高 PA、请查看 P 器件:CC1352P、CC1311P、CC135P7

    有关器件的更多信息、请参阅低于1GHz 概述页面:

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/sub-1-ghz/overview.html

    有关 TI 15.4-Stack 的更多信息、您可以在此处查看用户指南:

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AITUIbVTzCdD7w7KebQ-qA__com.ti.SIMPLELINK_CC13XX_CC26XX_SDK__BSEc4rl__LATEST

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie、您好!

    感谢您的快速响应。

    我想澄清一下 "设备之间音频包的同时传输"-组播是一种情况、但可能有2对设备正在通过基站交换音频包。 假设2 + 2人正在通过基站拨打单个电话。 音频速率为8KSPS、分辨率为16位。 我希望在一次通话中实现128Kbps 的传入数据速率和128Kbps 的传出数据速率、同时进行两次此类通话则意味着最大吞吐量方案。 我希望我在这里听起来不是太贪婪。

    我们尚未开始设计、因此我可以在其他可能的器件上采纳您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上无法同时收听两个不同的频道、因此您需要处理音频数据的打包、以便能够同时进行两个呼叫。

    我刚刚选中了、TI 15.4-Stack 不支持多播。

    谢谢、

    玛丽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供的信息。 是否可以详细说明"是否需要处理音频数据的打包以便能够同时运行两个调用"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要将音频数据的发送速度提高一倍于捕获数据的速度(以便同时发送两个流)。  

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Marie。 关闭螺纹。