This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:CC1312R 和 CC1312R7之间的 ACP 基准

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1274073/cc1312r7-acp-deference-between-cc1312r-and-cc1312r7

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1312R

你(们)好。

我们无法通过1200MHz 中的 CC1312R 获得预期的 ACP 性能。  CC1312R 和 CC1312R7在 ACP 性能方面是否存在任何推理?

NRF Studio 是否支持用于 CC1312R7的1200MHz?

此致、

石井裕太