This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1131-Q1:规格查询

Guru**** 2602385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1, CC1131-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1273925/cc1131-q1-spec-inquiry

器件型号:CC1131-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1101-Q1

大家好、

希望您做得好。

对于"杂散响应抑制"设置、我们想了解 CC1131-Q1和 CC1101-Q1的 FIF/FLO 数据。

这些参数与"射频图像频率"相关。

下图摘自 CC11x1-Q1数据表。

我们想知道这些测试的背景,这些测试条件是否符合特定的协议,我们想知道更多关于它。

您能否解释一下  dB (-52)或 dBm (-41)值上的负符号、负符号表示信号衰减?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     可以在该演示文稿中找到许多介绍性信息(今天仍然非常相关)  SLAP127 (射频基础知识、适用于非射频工程师的射频) https://www.ti.com/lit/slap127

    • 幻灯片3-4说明了单位 dB/dBm。
    • 幻灯片31-41概述了一些重要的 RX 参数。

    相邻/备用信道抑制测试程序由给定地区或国家/地区(FCC、ETSI 等)的监管机构的发布标准指定。 对于 ETSI、请参阅第5.15节 EN 300 220-1 v3.1.1

    考虑到工作信道带宽(OCW)、您帖子中突出显示的 RX 参数的信号电平将与相邻信+/-OCW道()或备用信道()相关+/-2 x OCW。 信道间隔在相关行中指定。

    查看您的目标通过的标准后、以下应用手册可能也有用:

    此致、

    扎克