This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:使用1.8V 电压为 CC1310芯片供电需要什么软件配置? (2.1V 电源、工作正常)

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1274551/cc1310-what-software-configuration-is-required-to-power-the-cc1310-chip-with-1-8v-2-1v-supply-works-fine

器件型号:CC1310

团队成员

我们的单板使用直流/直流芯片将外部输入电压转换为2.1V、从而为 CC1310及其他多款芯片供电。

现在、我们已经替换了直流/直流芯片、并将外部输入电压转换为1.8V、以便为单板供电。 我们有一个问题:

*CC1310不是焊接在单板上,它可以检测直流-直流输出,这是一个稳定的1.8V 电压(单板上还有几个芯片,也使用这种电源)
*CC1310无需下载代码即可焊接在单板上,可检测直流-直流输出,并具有稳定的1.8V 电压
*CC1310焊接在单板上,同时下载 TI 程序编译的输出文件;直流-直流输出经过测试,其电压不是1.8V:
--如果发送到 DC-DC 芯片输入端的电压高于2.1V(例如2.2V,2.5V,3.3V ),测得的电压稳定2.1V。
--如果外部提供给 DC-DC 芯片输入的电压小于2.1V(例如2.0V,1.8V,1.8V),则测量的电压近似等于输入端的电压
运行软件代码后、CC1310似乎已启动内部电源电路。 电源输入引脚上的1.8V 电压也已"增加"至2.1V 状态。

左侧的图片是我们正在使用的单电路板上的 CC1310设计图。
右侧是 TI 的 SWRU429B、以红色标出、显示为"Power from 2.1V"至3.6V
请问如何修改 CC1310的代码或配置、以便使用1.8V 电压平稳地为 CC1310供电?

此致

亚历克斯