This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:从 WMBus 消息中删除扩展链路层

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1274480/cc1310-removing-extended-link-layer-from-wmbus-messages

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:WMBUS

您好!

我有 同样的问题与加勒斯。

我正在使用 CC1310 Launchpad 和 wmbus_cc13x0_rtos_2_0_0 (OMS v.4.1.2、  基于 SF 堆栈)。

希望关闭扩展链路层(从 CI=0x8C 开始)以 使数据包与旧设备兼容。

在  release.h 中禁用相关标志不会产生任何影响。

Gareth 通过使用数据链路层 API 和手动构建更高层来解决该问题。

是否有任何有关使用数据链路层 API 实现此目的的文档?

谢谢。

戈兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、除了与堆栈一起提供的 SF 文档外、我们没有任何其他文档。