This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:用于检查 PWM 是否已启动的 API

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1274506/cc1310-api-to-check-if-pwm-is-started

器件型号:CC1310

您好、TI 团队、

我注意到、当我在 pwm1未启动的情况下调用 pwm_stop (pwm1)时、MCU 将崩溃。 是否有 API 可用于检查 PWM 的状态、已启动或已停止、以便我可以执行该操作、

如果(isStarted (pwm1))

{

  PWN_STOP (pwm1);

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这样的功能,我认为你也不应该需要一个功能。

    我从 SDK 中运行了 pwmled2示例、并在启动 PWM 之前尝试停止 PWM、但没有出现任何问题。

    您能否尝试相同的示例、看看它是否适合您? 如果您能避免此示例崩溃、请分享您已做的修改、以便我们在此处重现问题并尝试找出发生的情况。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 我没有提到 PWM LED 示例。 因此,如果你在 PWM_start ()之前运行 PWM_STOP (pwm1),你将看到固件崩溃。 我知道在启动前运行 PWM_STOP 是没有意义的,但如果两次运行都失败,并且 PWM_START()失败,那么 PWM_STOP 将会使固件崩溃。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的重点是、我使用了示例(PWM LED)并对其进行了修改、以便在 PWM 启动之前它也会停止、并且它没有崩溃、因此我不确定这么做是什么导致了您的代码中的问题。

    如果不知道您的代码的任何其他信息、我就无法重现您的问题、因此无法告诉您代码崩溃的原因。

    只需让您尝试使用 SDK 中提供的示例重新创建问题、我就可以自行调试问题。

     PWM_STOP 函数只是禁用 GPT Timer A 和 GPT Timer B 并重新配置 DIO6、即使一开始未启用计时器、也没有理由发生任何崩溃。

    Siri