This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:TI15.4堆栈是否支持802.15.4规范中的安全功能?

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1275652/cc1312r-is-the-security-features-in-802-15-4-spec-supported-in-ti15-4-stack

器件型号:CC1312R

我的客户使用 TI15.4堆栈并关注通信安全性。 它们从802.15.4规范中读取、第5.5.7章(来自802.15.4-2020)中提到了3个安全特性:

—数据机密性:保证传输的信息仅向其目标方披露。
数据真实性:保证传输信息的来源(在此,该信息在传输过程中未被修改)。
—Replay 保护:确保检测到重复信息。

对于 TI15.4堆栈、是否默认支持并启用了这3种功能? 您能否说明一下这些功能与 TI15.4堆栈中的安全设置相对应? 谢谢。

此致、

沭阳