This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:无法生成工程。 引用的 RTSC 配置工程#39;tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_CCS'包含编译错误。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1275953/cc1310-cannot-build-project-referenced-rtsc-configuration-project-tirtos_builds_msp_exp432e401y_release_ccs-contains-build-errors

器件型号:CC1310
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

我正面临同样的问题:

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1260553/cc1310-error-cannot-build-project-referenced-rtsc?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Description%09Resource%09Path%09Location%09Type%20Cannot%20build%20project.%20Referenced%20RTSC%20Configuration%20project%20%27tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs%27%20contains%20build-errors.%09cangpiotxrx_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs%09%09cangpiotxrx_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs%09Problem#

在问题窗口中发布描述:

描述资源路径位置类型
gmake:***[../11b src sysbios/sysbios.aem4f]错误2 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake:由于错误、未重制目标"all"。 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则使'BIOS.obj'需要的目标'xdc/runtime/assert.c'。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/Core-label.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则设定'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/core-mem.c'。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则生成'BIOS.obj'所需的目标"XDC/Runtime/Core-params.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则使'BIOS.obj'需要的目标'xdc/runtime/core-smem.c'。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/Diags.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/Error.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/Gate.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/Log.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/Memory.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/Registry.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/Startup.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则使"BIOS.obj"需要的目标为"XDC/RUNTIME/SysCallback.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_RELEASE_CCS C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/System.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则将"BIOS.obj"所需的目标为"XDC/Runtime/text.c"。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:***没有规则设定'BIOS.obj'所需的目标'xdc/runtime/xdc_noinit.c'。tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题
gmake[1]:由于错误,未重制目标"all"。 tirtos_builds_MSP_EXP432E401Y_release_ccs C/C++问题

我无法在 TI-RTOS 下运行 cangpiotxrx 代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是哪个 CCS 版本、哪个 SDK 以及 SDK 中的哪个示例?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用 CCS v12、SDK 4.20.0.12和以下示例:

     cangpiotxrx_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 TI Resource Explorer 中发送示例的链接:

    SimpleLink CC13x0 SDK (TI.com)

    我找不到您提到的示例

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想您指的是 SIMPLELINK-MSP432E4-SDK、所以我将把它分配给正确的组织。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我的坏情况、这是我指的示例

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     这是我建议你做的。  

    1.在 https://www.ti.com/tool/SIMPLELINK-MSP432-SDK 上下载适用于 MSP432E 的 SimpleLink SDK

    1.创建新的 CCS 工作区。

    2.使用 CCS 中的 Resource Explorer 下载 MSP432E 示例。

    3.您可以尝试在 Driverlib 下导入 blinky 或 project0等简单示例。  

    4.下载好样片后、您就可以构建样片了、这些样片应该开箱即可使用。 您应该会看到 LED 闪烁。 如果您可以让示例正常工作、则意味着包含 TI-RTOS 内核的 SDK 已正确安装。  

    除了如步骤2中所述使用 Resource Explorer、您还可以从 C:\ti\simplelink_msp432e4_SDK_4_20_00_12\examples\nortos\MSP_EXP432E401Y\driverlib\blinky "导入"示例(例如 blinky)。  要进行导入、请转到 File -> Import 并指定示例的路径。  

    请注意、我只能为 MSP432E MCU 提供帮助、但不知道如何与 CC1310搭配使用、因为我不熟悉该器件。 如果您可以成功运行任何 MSP432E 示例、则表明 SDK、XDC 和 RTOS 已正确安装。