团队成员:
我想向您提出以下几个问题、
1.
是否了解 CC1310 IOMODE?

0h =正常:正常输入/输出
1h = INV:反相输入/输出
我应该如何理解 INV 模式?
2.
CC1310引脚配置为开漏输出
3.
有一个 IIC 器件支持400kHz 的通信速度。 计时要求在 SCL 被拉低之前、传输的起始位 SDA 为5uS、因为 CC1310仅为1.5uS、 在正常发送 START 位之前、是否可以通过将 sda 拉低3.5us 的方式让 CC1310的 IIC 发送数据?

要与硬件 IIC 通信、我们会发现在400KHz 模式下、从器件具有时序要求。 起始位 SDA 先下拉5uS 贵公司的芯片在一天结束前只下拉1.5uS、所以您问这个问题
4.
是否可以关闭 CC1310本身的系统复位功能
5.
CC1310软件会模拟 IC、
TI 有任何例程或代码想法可供参考
此致
亚历克斯